This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060045:软件设计

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060045, TMAG5170-CODE-EXAMPLE, TMAG5170, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368230/tida-060045-software-design

器件型号:TIDA-060045
主题中讨论的其他器件: TMAG5170-code-exampleTMAG5170C2000WARE

工具与软件:

Hallo,

我正在撰写请求该软件设计。 具体而言、我有兴趣了解固件和主机端软件设计。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

加尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的加尼:

    感谢您关注 TIDA-060045参考设计。 很遗憾、测试软件仅由 TI 内部使用、我们无法分享。 我建议您参考 TMAG5170头文件、TMAG5170-code-example 和适用于 C2000 MCU 的 C2000WARE 软件开发套件。 下面列出了这些链接。

    https://www.ti.com/tool/download/TMAG5170-CODE-EXAMPLE

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    谢谢你。  

    此致、
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    非常感谢您的快速回复、很好、我会跟踪您的链接。

    此致、

    加尼