This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21274:Q5和 R9的用途

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP21274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366235/pmp21274-purpose-of-q5-and-r9

器件型号:PMP21274
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

您好!

由于 LM5122有一些问题、我研究了一些参考设计。 在 PMP21274中、有一个 Q5和 R9组装选项。 此选项的用途是什么?

谢谢。

安德烈亚斯最佳农庄酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好。我看到设计人员正在尝试在电流检测上添加偏移、从而尝试通过输入电压使电流限制变得平坦。 这就像这个设计人员所尝试做的、并在他们需要时添加了占位符。 对于他的最终设计、似乎不需要这个软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darwin、

    感谢您的答复。 我不确定您的解释是否适合实际设计,因为附加晶体管的基极连接到 VCC ,这是来自 LM5122内部 LDO 的稳定电压。 至少我在设计中没有看到有另一个电路将电压馈入 VCC 引脚。 因此、VCC 引脚上的电压是固定的。 当然、添加的元件会降低输入端 LM5122电流限制器的设定点。 这就是原因、为什么我问、因为我不明白如果 VCC 升高、为什么会降低限值。

    此类电路的一个原因是在不改变分流电阻值的情况下(微调)调整限值阈值。 只能调优到较低的电流限制设定点。

    请更正我漏掉的内容。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯,你好,我也没有看到它的设计在过去。 通常您希望将失调电压作为输入电压的函数。 遗憾的是、工程师不再在 TI、因此我们无法获得详细信息;但是、 他们希望对电流限制阈值进行微调是合理的、而且他们发现了符合其规格的感应电阻、因此最终不需要电路。 谢谢!