This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:访问密钥&许可证说明

Guru**** 2596175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368457/pspice-for-ti-access-key-license-clarifications

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好!

大家好。

对于 PSPICE for TI 仿真工具上的访问密钥和许可、我有一个疑问。

我已提出下载 PSPICE for TI 仿真工具的申请。 我收到了 TI 发送的包含下载链接和访问密钥的邮件。

我有以下问题、

a)访问密钥和许可证是否相同,将对该软件进行验证?

b)如果访问密钥和许可证相同,访问密钥是否可以长时间或指定时间用于续订?

c)如果访问密钥和许可证不同,如何获取许可证? 许可期限是多少?

d)我可以商业使用此工具吗 ?例如、我可以使用此工具开发电路并将此设计出售给我的组织的客户吗?

请尽快澄清。

此致、

哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishnan、

    我们提供了一个常见问题解答、可以解答您的一些问题。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988706/faq-pspice-for-ti-install-and-use-pspice-for-ti

    访问密钥用于验证您对软件的使用情况。 您可以在3台单独的计算机上使用它。 该工具将在每次调用该工具以验证访问密钥时进行检查、并与许可证进行比较。

    安装过程中将在您的计算机上设置许可证文件。

    为了使该工具正常工作、您的计算机需要能够访问互联网。 否则、该工具无法验证许可证。  

    此外、还有许多培训视频可帮助您快速掌握最新信息。 它们位于页面底部 www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    祝您好运、如果您在浏览上述内容后还有问题请告诉我。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我的疑问如下:

    a)如果要在安装过程中创建许可证文件、是必须付费还是免费从 TI 购买?

    b)我可以将此应用程序用于商业用途、如 Cadence PSPICE?

    此致、

    哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishnan、

    抱歉、如果 我的答案不清楚。

    A)许可证文件将在安装过程中创建。 这是一款免费的工具、可供客户使用、帮助他们在应用中设计器件。

    B)对于如何使用此工具或目标没有限制。 无论您是学生、业余爱好者还是小型企业、您都可以根据自己认为合适的方式自由使用该工具的结果。

    此致、

    大卫