This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:TCAN1042

Guru**** 2596205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1364484/tida-01487-tcan1042

我的问题与这个设计的仲裁电路部分有关。  CAN 协议通过逐位仲裁来处理同时发送的报文。  为什么需要硬件电路?  它规定回送模式。  回送模式不是"正常"CAN 通信的一部分、但用于在我记得正确的情况下进行测试和调试。  请详细说明这一点。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    很抱歉我的回复太晚了,但我是 OOO。

    需要使用仲裁逻辑来防止 CAN 总线卡在显性状态。 这是因为 CAN 中继器本身会环回 CAN 信号。 如果你没有仲裁电路、CAN 主状态将永远驻留-至少在 CAN 收发器进入超时并释放总线之前。

    希望这可以解答您的问题。

    此致、

     托马斯