This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01571:Gerber 文件下载失败

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368706/tida-01571-gerber-file-download-is-broken

器件型号:TIDA-01571

工具与软件:

您好!

当我尝试通过此链接 TIDA-01571参考设计| TI.com 下载光绘文件时、生成的 zip 文件已损坏、无法打开或提取。 这可能是链接到了错误的文件或其他内容吗?

谢谢。

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我刚刚下载了该文件、并且能够很好地将其解压缩。 您能否提供有关如何提取此资源以及遇到此问题的位置的更多信息? 您是否也在另一台计算机上尝试过该功能?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    从上面的链接、我单击要下载的光绘文件。 在我的下载文件夹中、我看到了  TIDCEC4.ZIP、但大小仅为51 KB、当我尝试解压缩文件时、Windows 提示压缩文件夹无效。  

    相比之下、当我下载 CAD/CAE 符号包(TIDRUZ9.ZIP)时、Windows 报告的大小为6002KB (大致与下载页面上的大小匹配)、我能够成功地提取所有内容。 该页面上的所有其他下载内容似乎都在工作、因此只有光绘文件下载是不工作的。

    我的系统是 Windows 10、我尝试了 Edge 和 Chrome 浏览器。 我还从我的 Android 手机下载,看看会发生什么,文件也只有51 KB ,而不是4349K 它应该是.  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您如何解压缩文件? 当我在我的终端下载它. ZIP 为4350KB。 当我将其解压缩时、所有文件都在这里、然后我可以解压缩其中的光绘文件。 您是否还能截取并分享您收到的错误消息?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键单击->提取如下所示:

    双击打开(其中的窗口通常可以很好地处理 zip 文件):

    或使用第三方工具、7zip:

    我不确定此时我可能会做错什么...  

    在此期间、您可以通过其他方式与我共享这些文件吗?  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    明天让我回到你这里讨论一下该怎么办。 我已经向您发送 E2E 好友请求、让您通过直接消息继续此主题帖的同时、  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想起来了。。。

    我需要使用我的 TI 帐户登录、才能正确下载该文件。  

    不知道为什么我能够下载其他一切,但这起作用了。 也许这会帮助其他人。

    感谢您的帮助、深入了解这个 Maximus。

    Nick。