This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:12V 电流要求

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, PMP20306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366981/pmp23338-12v-current-requirements

器件型号:PMP23338
主题中讨论的其他器件: PMP20306

工具与软件:

我正在处理的设计类似于 PMP23338中的 PFC 设计。 我已经完成了12V 电流计算、我认为应该接近于 PMP23338使用的12V 电源。

PMP23338使用由 PMP20306偏置电源设计生成的两个12V 电压轨。 当我查看 PMP20306的测试报告时、它显示每个12V 电压轨只能提供0.06A。  

https://www.ti.com/lit/ug/tidud85/tidud85.pdf?ts = 1716743324945

根据我的计算、我认为该功率不足以满足 PMP23338的要求。 是否可能使用了不同版本的 PMP20306?

感谢您对此提供的任何帮助。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George

    PMP20306的电流检测电阻为10欧姆、这意味着电流检测电阻上的最大电流应低于100mA、因为电流检测电压阈值为1V。 根据 PMP20306设计参数、电流检测电阻上的100mA 转换为~1.2W 总功率。

    PMP20306测试报告是自己完成的(不是使用 PMP23338)。 PMP23338的负载条件截然不同、但肯定的是总偏置电源消耗应小于1.2W。

    此致、

    余盛阳