This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:LMG3425R030

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050, LMG3425R030, LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363549/lmg3425r030-lmg3425r030

器件型号:LMG3425R030
主题中讨论的其他器件:LMG3422R050、、 LMG3422R030

您好! 当我尝试在 TINA 中进行仿真时遇到一个问题、它显示出由于 重新声明而存在的预言、我上传重新声明代码的图片。 您知道如何解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。

    我将检查。 由于我们更关注 PSpice、因此我不确定会出现什么结果。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI.com 上仅看到 PSpice 模型

    测试电路的连接中断。 我已经重新提交了它、从而将其推广到 TI 的 PSpice。 如果您使用的是 PSpice for TI、则需要一两天的时间才能熟悉系统和工具(在接受库更新后)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫! 感谢您的回复! 我所做的是尝试将 PSpice Modell 导入到 TINA 中并遇到这个问题、而且当我在 LTspice 中使用这个模型时、也没有结果... 那么、这个修复后的模型是否也可以在 TINA 和 LTSPICE 中使用呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在 PSpice -> TINA 中的注意事项,  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva527

    https://training.ti.com/tina-ti-video-training-series?context=1127691

    第9集涉及将 SPICE 导入 TINA、并涵盖了与应用手册相同的材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我刚刚观看了视频、当我尝试将 PSpice 模型导入 TINA 时、仍然出现此错误... 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来咨询一下 JC。 并没有太大影响。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 当我尝试使用另一个名为 LMG3422R050的 PSpice 模型来生成 TINA 时、它显示了另一个错误、名叫"undefined model D_D1A"...您还可以看一下这个模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这几乎可以肯定是一个二极管模型。 如果您在 Pspice 模型中搜索 LMG3422R050、应该会在那里找到它。 您可能需要单独声明以便 TINA 识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! ! 我将尝试这样做、同时等待可用的 LMG3425R030。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试电路显示在 PSpice for TI 中。 请查找 LMG3422R030。

    大卫