This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01179:VCCX 偏置电源路径中使用的齐纳二极管

Guru**** 2596195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369887/tida-01179-zener-used-in-vccx-bias-supply-path

器件型号:TIDA-01179

工具与软件:

您好、在 VCCX 的偏置电源路径中使用的齐纳二极管(D7)是否正确? 施加到 VCCX 引脚的电压不得超过15V、但 D7的齐纳电压为12V。

该参考设计的输出电压为15V、这意味着齐纳二极管导电。 两个300欧姆并联电阻器(R16和 R11)将电流限制为100 mA (15V/150欧姆)。  

D7上的功率耗散= 100 mA * 12V = 1.2W

使用的齐纳二极管: BZT52C12T-7

  • 最大 Pd = 300mW

1.2W > 300mW ->齐纳二极管爆炸。

我错了吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到我的误差后、我假设 R16和 R11上的电压为15V、显然情况并非如此。 它为3V (15V - 12V = 3V)。 这意味着通过 D7的电流为20mA 最大值。  

    Pd = 20mA * 12V = 0.24W

    一切都好。