This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:电流源的值似乎被四舍五入

Guru**** 2596185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369274/tina-ti-value-for-current-source-appears-to-be-rounded-off

器件型号:TINA-TI

工具与软件:

您好!

我将电流源设置为3.497mA。 当我查看直流分析表中的值时、它似乎从3.497mA 向上舍入到3.5mA。

另一个观察结果是原理图上列出的值为3.5mA。 下面是一些屏幕截图。

如何解决此问题? 我已尝试在程序中查找设置、但没有任何运气。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了解决方案。 在"Analysis"->"Analysis Options"下、将精度设置为2至4、这样仿真结果就与源设置匹配。 原理图还显示了3.497mA 的正确电流。 请参阅下面的屏幕截图。

    有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,此处支持 TINA-TI 问题: http://www.tina.com/technical-support/ 。