This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:PMP23338.plecs 上的环路控制和硬件设置参数

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1364372/pmp23338-pmp23338-plecs-parameter-of-loop-control-and-hw-setting

器件型号:PMP23338

PMP23338_plecs  

如何在 PMP23338.plecs 模型中设置环路控制参数和硬件参数。  (仿真模型: PMP23338.plecs)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制环路参数位于启动函数代码中:

    硬件参数位于仿真参数中:

    此致、

    博胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bosheng 、  找到它们。 谢谢你。