请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00199 工具与软件:
您好!
我正在尝试设计一个电路板来测试封装型电动电池逆变器拓扑的一些控制方法(类似这样的)

我一直在研究 TIDA-00199之上的参考设计 、该设计使用单个变压器为传统三相逆变器的三个臂生成电源轨。 所有顶部 IGBT 的电压轨彼此隔离、而所有底部 IGBT 的电压轨则组合在一起。
但在我的案例中、我没有全桥逆变器中的开关对、因此我如何在上述 PEC 逆变器中使用此变压器或参考设计? 或者、有没有更好的方法可以为这么多的开关创建偏置电源?
或者我应该仅使用非隔离式栅极驱动? 此案例是否有参考设计?
我想使用隔离式 DC-DC 模块,但在这种情况下,我将为每个交换机使用一个,这将增加成本和复杂性。
感谢大家、