This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI 器件搜索为空

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1354232/pspice-for-ti-pspice-for-ti-part-search-is-blank

主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

尊敬的 TI:

     我的   PSPICE-FOR-TI PSpice 器件 搜索为空白、建模应用程序无效。    即使我 重新安装模型和库、它们也始终无效。 那么、我该怎么做才能 解决这些问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z:

    在新安装期间、有时会发生这种情况。

    请卸载该程序。 重新启动计算机。 然后、重新安装 PSpice for TI。 请告诉我这是否可以解决您的库问题。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其重新安装四次、 但不起作用。,我尝试手动添加 TI 库、但无法正确调用库。所以,有任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z:

    请尝试以下操作:

    请尝试在注册表中清除工作区、如果有用、请进行清除。 为此:

    1. 关闭 PSpice for TI
    2. 打开注册表编辑器并转至 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Orcad\CaptureLogo\23.1.0 Pspice_Install
    3. 删除23.1.0文件夹


     

    1. 现在、再次启动 PSpice for TI、看看它现在是否起作用。


    如果问题仍然存在、请确认以下事项:
     

    1. 如果.db 文件存在或不在$CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中
    2. 如果。 OLBS 位于上述位置。


    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, David:

      1.遵循您的指示,但仍然没有解决问题。

      2. CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经传递了这个问题、并要求我们就下一步应该做什么提出更多的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 看起来 Cadence 已经确定了问题。

    请更新以下内容:

    将 lang=en-US 添加到 orCEFSettings.ini

    您可以搜索该文件。 它是计算机上 PSpice 工具 bin 目录的一部分。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢、它解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到"lang=en-US to orCEFSettings.ini"?Thanks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件将位于您的 PSpice_TI 安装目录中。  

    例如、对于 ME: C:\Users\a0187457\Documents\PSpice_TI\Cadence\PSpice_TI\tools\bin