This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:スナバ回路の設計について μ A

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1367165/mc33063a

部件号:MC33063A

工具与软件:

MC33063AQDRQ1についてお尋ねします。

「Swich 集电极」「开关绑定器 の間にRCスナバ回路を設定しようとしています。

スナバ回路はこの端子間に配置しても大丈夫でしょうか?μ A

スナバ回路を設計する場合、心配点や注意点はありますでしょうか?μ A (他の端子や回路動作への影響など μ A)

以上よろしくお願いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nagata_taizo、

    抱歉、这是英文 E2E、我无法理解您的问题。 您可以在日语 E2E 中发帖或将您的问题翻译成英语吗?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有关于 MC33063AQDRQ1的问题。

    我正在尝试在"开关集电极"和"开关发射极"之间设置一个 RC 缓冲电路。

    1.可以在这些端子之间放置缓冲电路吗?

    2.设计缓冲电路时是否有需要注意的问题或事项? (对其它端子和电路运行的影响等)

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagata_taizo:

    由于此器件的专家不在办公室、因此请等待较晚回复。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nagata_taizo、

    1.是的、您可以在集电极到发射极之间放置一个缓冲器

    2、不是我知道的。

    此致、
    布里吉特