This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:预充电时的负电流

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TIDA-050063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366269/tida-050063-negative-current-when-precharging

器件型号:TIDA-050063
主题中讨论的其他器件:TPSI3052-Q1

工具与软件:

您好!

我已注意到参考设计中的电流幅度在预充电周期内相当一致、但它有一个小斜率。 (请参阅下图中参考设计的红线、图3-4)。


在我的应用中、我需要减小电感器尺寸、从而使饱和电流小得多、电流摆幅也随之降低。 因此、我决定使用2.5A 作为上限、使用0.5A 作为反馈环路中的目标值的下限。 电感越低、该斜率的角度越激进。 在我的仿真中、看起来我会得到大量的负电流尖峰(为电池充电)。 (~400mA)。  

这在我看来是不现实的,我不知道它会有什么含义。 请说明一下:
这种斜率从哪里来?
负电荷电流的含义是什么?

我附上了仿真的图形以及我的仿真设置图片。 如果您有任何其他需要、请告诉我。

此致!  

埃米尔
 e2e.ti.com/.../plot1-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 理解斜率行为有点棘手、但这是由于电流的斜率变化和比较器响应时间的组合造成的。  

    最初、电流上升速度最剧烈、电流衰减速度最慢。 然而、在充电周期的末尾、电流斜率处于最慢的状态、而电流衰减处于最剧烈的状态。 因此、在充电周期(I)开始时、电流将在"电流上升阶段"过冲最大。 而在结尾(III)、电流将在"电流下降阶段"过冲最大。

    [报价 userid="597556" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1366269/tida-050063-negative-current-when-precharging ]-负电荷电流的含义是什么?

    我认为这可能会增加所需的充电时间、但二极管应防止发生过多的反向电流。 在充电时间方面、较高的初始平均电流应与较低的结束平均电流保持平衡。 也最好仔细检查电感器 规格并确保其具有裕度。

    此处更为重要的问题是充电电流窗口很窄、范围为0.5A 至2A。TPSI3052-Q1需要提供很大的功率才能驱动所需的开关频率。 您的系统规格(电压、电容、所需充电时间)是什么?

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden,

    感谢您的快速回答。

    电流斜率确实是合理的。 感谢您指出!

    是的、我在努力调整这些设计参数、但 我会看看我选择的电感器是否可以正常工作。


    我想我仍然需要一些帮助来了解负电流。 我想知道它是否代表该电路在现实生活中的行为。 我不明白电感器不仅是"清空能量"、而且"过冲"是否应该引起 DCM 类型的行为(电流为0的点)。

    我可以添加一个补充、 在我的仿真中、负充电电流(使预充电电容器放电的电流)将进入电池。  

    明天我将重新运行仿真、并检查 D2在这一点上的行为。


    此致!

    埃米尔
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!

    感谢您的更新。 需要指出的是、PSpice 项目使用理想的15V 电源、而不考虑 TPSI3052-Q1的有限功率传输。 我需要更新它、但我们现在应该能够将其替换为 TPSI3052-Q1模型、并连接到 VDDH、就像它在实际系统中的连接方式一样。 在我创建 PSpice 项目时、存在模型兼容性问题、现已修复。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden,

    我遇到了类似的问题、我想知道您是否可以在完成后向我发送包含 TPSI3052-Q1的更新 PSpice 项目。  

    谢谢!

    格兰特·麦克赫尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil、Grant:

    感谢您的耐心、明天早上让我来看看、然后和大家再次见面。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TPSI3052-Q1添加到 TIDA-050063项目时、面临收敛问题。 需要更多时间来了解这一点。  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人消息联系以通过电子邮件进行连接。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师