This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:一次性使用后、发生许可证错误 LMC-022071

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361023/pspice-for-ti-after-one-time-usage-license-error-lmc-022071-occurs

器件型号:PSPICE-FOR-TI

一次性使用后、PSPICE 不会再开始、因为错误 LMC-022071。 为什么呢?

e2e.ti.com/.../1680.qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、

    我要把它提交给 Cadence。 不确定022071错误。

    我看到注册表项出现错误。 我认为这可能是问题的根源。

    让我进一步检查并返回给您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    节奏是对这一点进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thorstren:

    Cadence 将返回部分答案。

    我们还收到了几个问题:

    该应用程序曾经运行过吗? 即使只需一次有效的许可证签出?

    是否可以尝试卸载、重新引导,然后重新安装? 除非您已经尝试过、否则问题仍然存在。

    从他们的邮件中复制:

    从日志中、似乎未正确创建许可配置数据或已删除许可配置数据。
    许可配置数据中的某些条目是正确的、可以读取:
    2024年05月13日15:32:47 (pid-35960-35952):(VBL)存储在注册表中的许可证文件路径为
    C:\Users\a_thkopp\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license\license.txt

    但是、在注册表中未找到某些内容:
    2024年05月13日15:32:47 (pid-35960-11596):(VBL)错误:获取注册表项的值大小失败。 注册表项名称:
    SERVER_CONFIGURATION -错误代码:2


    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、

    您看到了以上内容吗?

    PSpice for TI 曾经有过工作吗?

    您是否尝试重新安装?

    大卫