This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157

Guru**** 2616385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368425/lm5157-q1-lm5157

主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

您好!

我正在 TI P Spice 中执行 Sepic 转换器仿真、使用的 IC 是 TI 的 LM5157。 选择的耦合电感器是 Pulse Electronics 的 PF0552.152NLT。 脉冲电子器件没有用于仿真的耦合电感器模型。 因此、我已经测量了实际的电感器参数并尝试使电感器模型、我尝试了 K linear、但它对我来说并不起作用。

我遇到以下错误、

我使用了建模应用中的电感器、

请任何人帮助我如何在 TI P Spice 中创建耦合电感器。

此致

R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    由于此器件的专家不在办公室、请预计我们将延迟回复。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在可用时、请向我提供一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    非常感谢您的耐心。

    根据错误消息、似乎有不同名称的不匹配电感器(L1和 L_L1)。
    k_linear 应该是用于将两个电感器耦合到一起的正确工具、因此这可能毕竟是一个命名问题。

    为方便起见、我还可以建议使用 LM5157 PSpice 下载文件夹中的 SEPIC testbench。
    您只需复制此处使用的耦合电感器。

    请告诉我是否出现了其他错误。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的输入。 我使用了 TI Sepic 参考仿真中的耦合电感器、在我的仿真中也运行得很好、但我需要根据我的实际测量电感数据更改电感器的参数、但我无法更改参数、是否有任何选项可以更改电感器的参数。

    此致

    R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    模型文件夹附带一个"lm5157_trans_evm.lib"文件。 此文件包含原理图的外部元件。
    该文件的很大一部分也会加密、但可以看到电感器参数:

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    以及如何更改该电感器模型中的值。 我已有脉冲电子器件实际电感器部分的测量数据、我要将该数据输入到模型中、是否可以这样做? 然后、请通过提供步骤来提供帮助。

    此致

    R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    电感可在 PSpice 原理图中进行更改。

    要更改其他参数、恐怕在您最初尝试时需要设置一个新的耦合电感器元件。
    这意味着要返回到调试初始原理图并修复命名错误。
    另一种选择是导入接近具有仿真模型的 Pulse Electronics 器件的电感器模型。
    可在此处找到有关导入第三方模型的指南:
    https://www.ti.com/video/6162754989001

    请注意、LM5157的 PSpice 模型是物理 IC 的大幅简化版本。  不会实施噪声、温度或组件变化引起的影响、因此无法进行 Monte Carlo 分析。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的信息。   

    我已经再次尝试使用建模应用库中两个独立的电感器来创建耦合电感器、但我得到了相同的误差。 为便于理解、我遵循了以下步骤、

    首先、从建模应用中打开电感器并添加所需参数:

    我制造的两个电感器相同并添加了 K 线性器件、

    但我再次得到以下误差、

    您可以看到我没有在原理图中使用任何 L_L1参考。

    请提供您的反馈以修复命名错误。

    关于 LM5157、我还需要进行直流扫描和交流分析、此模型或任何其他模型是否可用。

    此致

    R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我无法重现您正在接收的错误。
    我放置了两个常规电感器、将电阻器串联以模拟 ESR、然后添加了 K_LINEAR 并输入 L1和 L2参数。
    我方面的仿真正在运行、没有出现任何错误。

    您能否尝试使用简单的电感器元件并通过额外的电阻器实现 ESR、然后重试?

    如果仍然不起作用、您能否向我发送您的 PSpice 原理图、以便我协助进行调试?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我使用了模拟库中的电感器、而不是建模应用库、并为 ESR 添加了串联电阻器、现在它正在运行、问题是、我无法输入 SRF 或电容来与实际电感器匹配。  

    您能帮助我说明一下如何仿真所创建的耦合电感器的阻抗曲线吗?

    此致

    R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我很高兴听到电路现在正在运行。
    如果基元电感器器件无法选择定义 SRF 值、我不确定如何找到解决这一问题的权变措施。

    SRF 值是否接近器件的工作开关频率? 我将重点介绍如何构建尽可能适合稳态工作点的电感器。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    该 Sepic 的开关频率为2.2Meg、耦合电感器的 SRF 为25Meg。  

    我还想知道如何模拟该耦合电感器的阻抗曲线。

    此外、是否可以使用 LM5157模型进行直流扫描和交流分析?

    此致

    R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    遗憾的是、我在使用 PSpice 电感方面的经验太少、无法回答有关阻抗曲线仿真的问题。
    这是一个通用 PSpice 问题、因此我建议为此设置一个新主题、以便从 PSpice 专家处获取见解。

    关于直流扫描和交流分析:
    是的、两者都是可行的。
    可以在瞬态模型中仿真直流扫描。
    对于交流/小信号分析、需要使用 LM5157的平均模型。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您对解决耦合电感器建模问题的支持。  

    之前、我使用 LM5157进行了直流扫描并且观察到仿真花费了太多的时间、几乎2天我等待完成直流扫描仿真、最终发现了错误。 是否有任何设置可以减少这一时间。

    此致

    R·K·雷斯 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我知道 PSpice 提供了为仿真状态设置检查点的功能、可避免从头开始重新启动每次仿真扫描。
    我还没有自己尝试过这些工具。

    PSpice 网站上提供了有关这方面的更多说明。 例如
    https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/pcb-design/f/pspice/51079/pspice---tip-of-the-week-tired-of-running-lengthy-simulations-again-and-again-from-the-start#:~:text=Use%20Save%20Check%20point%20and,at%20different%20moments%20as%20checkpoints

    此致、
    尼克拉斯