This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:由于项目文件不匹配、软件停止

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, TMS320F280039C, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369882/pmp23126-software-stop-due-to-mismatch-project-file

器件型号:PMP23126
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F280039CC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具与软件:

专家、您好!

我的客户正在提出  PMP23126、他们发现软件将停止并保持在以下情况。 他们发现控制板 MCU 是 TMS320F280039C、但项目名称是 psfbpcmc_F28004x。 共享同一个项目文件是可以的吗? 如果否、我是否可以知道我们是否可以为 TMS320F280039C 提供代码? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    您能否分享您的客户从何处获得固件? 下面是我拥有的标记为039x 的 CCS 工程。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明

    我从 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 获取了 FW、但未找到该工程"psfb_F28003X"。  您能与我分享项目路径吗? 或者从何处可以获取此项目?

    此致、

    铁利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Iron:

    我被告知 PMP23126的 SDK 代码将在7月更新为支持03x。 如果您更早需要、请准备好 FAE (Ann Lien?) 给我发送一封电子邮件。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我给您发送了电子邮件、请转发给我。 非常感谢!

    此致、

    安连