This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:导入 CCS 工程错误

Guru**** 2596195 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1370441/tida-010933-import-ccs-project-error

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我获取并下载该软件。 当我将这个项目导入 CCS 时、会显示下面的错误。  但我已经检查了 C2000WARE/DP SDK/MD SDK 安装路径、所有这些文件都存在。 因此我不知道 CCS 为什么会报告此问题。 您能帮助检查一下吗?

谢谢。

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CCS 版本是 Code Composer Studio 12.7.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:  

    您使用的是哪个版本的 DP SDK?

    若要导入解决方案项目、需要将"tida_010933"说明符放在 DP SDK 安装程序的"solutions"文件夹内。 然后使用 CCS 导入 wisard 导入此解决方案。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vsevolod:

    这对我来说很有用,谢谢!