This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:TIDA-010081

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1370251/tida-010081-tida-010081

器件型号:TIDA-010081

工具与软件:

您好!

我想 按原样使用这个 TIDA-010081参考设计。 我在为变压器而挣扎。

在 Altium 项目中、共享的链路将引导至 Wurth Elektronik 的变压器。  

我已将链接与此邮件一起附上。  

我能否使用该变压器并期望获得 与54V 和1KW 相同的输出?

请确认。 只有在辅助电源上、我将使自定义电路休息的一切都是一样的

http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760895431.pdf

此致。