This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00173:TVS 击穿电压、电阻器和稳压器选择

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357366/tida-00173-breakdown-voltage-of-the-tvs-selection-of-the-resistor-and-voltage-regulator

器件型号:TIDA-00173

大家好、

蓝色箭头所指的 TVS 击穿电压与串联的 MOS Vds 电压之间的关系是什么?

如何选择 用 红色箭头指向的电阻器和稳压器?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

     TVS 的击穿电压(D15 + D16)应低于 Q2的 VDS 额定值(本例为950V)减去一些必要裕度。

    它还应接近 Q1的最高可能漏极电压的中间值、以便向两个 MOSFET 提供压降。

    在这种情况下、假设最大输入为1200Vdc、加上300V 反射电压和200V 浪涌、最高峰值电压可能达到大约1700V。

       

    因此、 合计最大840V 的 D15和 D16用于 在 Q1和 Q2关闭时钳制 Q1的栅极电压。

    D31会将 Q1的 Vgs 钳位到不超过12V、这是 Q1 导通时功率 MOSFET 的典型驱动导通电压。

    至于 L1的电阻、它应足够小以驱动 Q1、并足够高以与 Q1的 C42和/或 Cgs 配合使用、从而滤除 开关期间的任何瞬态噪声。 请注意、L4的850Ω 是 其100MHz 处的典型阻抗。 对于直流、其阻抗仅为1MHz 处的20Ω 和0.1Ω 最大值。

    此致、

    杰罗姆·尚

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的答复。

    此外、我的客户在调试过程中遇到了一个问题。 当两个串联 MOS 运行时、温度会升高相对约84度、两个串联 TVS 的温度会达到105度。 是否有任何措施可降低此温度的温升?

    谢谢。

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    您是否曾尝试过将 C42降低到更低的电容值或甚至将其移除?

    此致、

    杰罗姆