This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:针对 LM5121-Q1在 TI 的 PSPICE 中进行噪声仿真

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121-Q1, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369304/lm5121-q1-noise-simulation-in-pspice-for-ti-for-lm5121-q1

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5121

工具与软件:

我无法在 PSPICE for TI 中对 LM5121-Q1电路运行噪声仿真。 我设置了 AC/Noise 启用,但在情节寡妇,噪音图标永远不会激活。

我们将非常感谢您提供任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritu:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    对于 LM5121、我们只有 PSpice 瞬态模型可用。 目前还没有小信号分析所需的平均值模型。
    瞬态模型是物理 IC 的大幅简化版本、因此不可能在温度、组件变化或蒙特卡洛进行仿真。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    日图