This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090ARGZR

Guru**** 2585225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1357197/ucd9090argzr

器件型号:UCD9090ARGZR

尊敬的德州团队:

大家好!  

我是 Apiwat M,泰国 Celestica 的供应商质量工程师。
      根据、我们持续生产此器件、并在 Fusion Digital Power Designer 程序中发现 UCD9090异常。
正常情况下、我们的电路板使用 UCD9090、每块电路板2个单元(位置 U3、U57)、CTH 使用 Fusion Digital Power Designer 程序扫描这两个单元。

但我们在此程序中只能检测到一个器件、并尝试交换器件、但仍然找到一个器件。

     因此,您能告诉我们"为什么程序缺陷只有一个设备在测试?

我们如何验证 此情况?

详细信息

  1. 条件很好

 使用 Fusion Digital Power Designer 程序扫描地址1到127d 的设备,该程序具有一个已知良好的单元,  找到2个器件。
"UCD9090 (U3, U57):配置 XML (67d/65d)之前的 UCD9090验证"

观察和行动

  1. 使用 Fusion Digital Power Designer 程序从地址1到127d 扫描器件。  仅找到器件 U3 (67d)
  2. 将 U57与 U3交换,  故障是由(怀疑)不良组件导致的。  
  3. 使用 Fusion Digital Power Designer 程序从地址1到127d 扫描器件。  仅找到器件 U57 (65d)

如果您有任何问题或建议、请随时与我联系

向您致以最诚挚的问候、谢谢您。
阿皮瓦特 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是全新的器件吗?  

    我建议进行一些进一步的调试。  

    请按照附件的说明测试这些单元是否处于 ROM 模式。

    e2e.ti.com/.../recover-UCD9090A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    这不是新设备。

    我们将尝试跟进您的 PDF。
    如果我们有任何问题,我们将立即回复您。

    此致、
    阿皮瓦特 M 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我已经尝试做这个步骤跟随你的指示。

    但我们只是做它,直到步骤并显示"错误:读取块错误,获取 ROM 版本"和没有检测到 ROM

    您能对此提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它在现场运行了多长时间?

    如果点击 Device_ID、GUI 会告诉您什么。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉迟到了回复。

    请参阅下面的答案。

    1.它在现场运行了多长时间?

    CTH: 此单元未 完成 测试,未在现场运行。

    2.点击 Device_ID,GUI 会告诉您什么。

    CTH:Pls 见下图。

    请再次通知我们。

    此致、
    阿皮瓦特 M 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    第2步、总线上应该有多少个器件? 您是说您只看到一个器件吗? 您只需从电路板上移除另一个正常工作的器件、然后重新测试吗?

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉迟到了回复。

    请参阅下面的答案。

    在第2步中、总线上应该有多少个器件?
      -应检测到2个设备。
    2.您是说您只看到一个设备吗?
      -是的,只能检测到1个设备。

    3.您可以从主板上移除另一个正常工作的设备并重新测试吗?
       -从主板上移除其他工作设备并重新测试后, 未检测到该设备,详情 如下
     
      1.单击 ROM 模式下的扫描设备  
      
     
     2.点击 Device_ID

      

    请再次通知我们。

    此致、
    阿皮瓦特 M.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是时间零点问题吗?

    您是否使用 JTAG 对器件进行编程?

    设备似乎无法正常工作。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了回复。
    请参阅下面的答案。

    这是时间零点问题吗?
    =>是的,这是
    =>开始检查设备后失败。

    您是否使用 JTAG 对器件进行编程?
    =>否、我没有

    此致、
    阿皮瓦特 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请提供该器件的顶级市场。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的顶部标记图片。

    此致、
    阿皮瓦特 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否有 TI EVM (https://www.ti.com/tool/UCD90SEQ48EVM-560) 用于测试基于套接字的器件? 如果没有、我们可能需要您提交进一步投资回报?

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    没有、我没有。
    我们是否可以将此样本返回给您进行分析和调查?

    此致、
    阿皮瓦特 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请提交请求并访问 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=customer%20returns 

    此致

    颐和