请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 TMS320F280039C、 TMS320F28377D
工具与软件:
您好!
我正在学习 TIDA-01606参考设计。 在电源卡的原理图(TIDA-01606_POWERCARDE6_SCH.pdf)中、我看到进行了直流母线电压(VMID_SEN_C)的中点测量。
我可以看到、该信号无处可去。 尽管在设计指南中写入的是连接到控制卡(TMS320F28379D)的引脚40。 


此外、 TMS320F280039C 的引脚编号(第3.1.1.4章)与电源卡的原理图不匹配。 在电源上 、我只能看到一个控制卡连接器。
这些不匹配的拼写错误是否正确、我是否监督某些操作?
此致、
帕特里克