This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:双向直流到直流转换器

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP21529, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361529/pmp21529-bidirectional-dc-to-dc-converter

器件型号:PMP21529
主题中讨论的其他器件:UCD3138LM5177

您好!

请求为以下要求提供 IC 和解决方案建议、

1)直流到直流:双向

2)功率:>1KW

3)电压范围:200至500V 直流(输入到输出,反之亦然)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请告诉我您的拓扑是什么。 4开关降压/升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为了推荐正确的 IC、我需要知道您的拓扑、请告诉我您的拓扑是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎你不再需要这方面的帮助,这个票被关闭了   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问该帐户。 寻找的拓扑是降压-升压拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 始终低于 Vout? 您希望同一个控制器可以执行双向控制吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求是从直流链路为电池充电、并且在没有主电源电池的情况下、需要为直流链路电路提供升压电压。 此要求适用于 UPS 应用。 所以需要双向直流/直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择 C2000或 UCD3138数字控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得建议器件的评估板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外还提供了适用于 C2000和 UCD3138的可能应用手册、适用于降压/升压双向应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我能找到的最接近的参考设计是:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00653

    https://www.ti.com/tool/TIDM-BUCKBOOST-BIDIR?keyMatch=TIDM%E2%80%90BUCKBOOST%E2%80%90BIDIR

    很抱歉、我们没有可用的评估板、但所有设计文件(包括 gerber 和 BOM)都在上面的链接中、您可以下载并自行构建该板。 我们还提供了设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将 LM5177EVM 继续作为 POC 可行性阶段使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在您提出的问题与 PMP21529无关、请提交一个新的 E2E 问题、将"LM5177"输入标题、LM5177专家将在此为您提供帮助。 此 E2E 问题将截止、谢谢。