This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010936:LMG2100R044已缺货后的选项。

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369329/tida-010936-options-since-lmg2100r044-is-out-of-stock

器件型号:TIDA-010936
主题中讨论的其他器件:LMG5200LMG2100R044

工具与软件:

LMG2100R044已缺货。 是否有可用于在较低相电流下测试电路板的替代组件(例如 LMG5200)? 如果没有、我有哪些选择?

谢谢。

阿吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajit、

    LMG5200不与 LMG2100引脚对引脚兼容。 没有2100的 P2P 设备。  

    您可以咨询贵公司的 TI FAE、他们可以申请一些样片。

    谢谢

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我输入了一个样片请求。 此外、我们还考虑修改电路并在子板上安装 LMG5200、直到 LMG2100有库存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!