请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010265 工具与软件:
尊敬的支持团队:
我最近发现 MOTOR_CONTROL_SDK 现在为5_02、并包含具有以下新特性的 TIDA-010265示例:
"更新了 TIDA-010265:更新了设计、显示了与 IEC60730兼容的 SDL 和 FAST 库的集成。"
第一个问题是、我们如何获得这一全新的参考设计?
第二个问题是、是否有适用于 SDL 的文档、以及在定义 SAFETY_ENABLE 时使用的不同 STA 函数?
我很难理解一些安全功能、例如:
-如果我是正确的 WDOG 没有使用?
安全错误会发生什么情况? SafetyFaultFlag 似乎不用于停止电机。
此致。