This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01350:特殊的 PCB 层叠

Guru**** 2897400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01350, LMH5401, LMH5401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356573/tida-01350-the-special-pcb-stackup

器件型号:TIDA-01350
主题中讨论的其他器件: LMH5401LMH5401EVM

您好  

我想购买完全安装的 TIDA-01350。

"你知道吗?

-如果不是,你为什么停止销售它?

TIDA-01350的 PCB 层叠非常特殊、16.6 Mill Rogers 是电介质的第一层。  

-如果 PCB 是使用常规 FR-4制造的,您知道代价是什么吗?

-您能否说明 您为 TIDA-01350使用了哪个 PCB 供应商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ion:

     如果参考设计并非供销售、则仅为测试和性能验证而开发、并用作参考以帮助进行设计。 但我们也会提供 用于制造/组装的设计文件:原理图、BOM、PCB 布局和 Gerber 文件。  

      如果您想要自行评估某个器件、则每个器件都有可供销售的评估模块。 例如、LMH5401的 EVM 位于此链接中: LMH5401EVM。 您可以在该 e2e 线程中找到此 EVM 的完整 Altium 项目

      如果您  为 FR-4更换16.6 mill Rogers、您可能会看到 SNR 降级。 另外、如果要更换材料、请确保将布线调整为50 Ω 匹配阻抗、因为 介电常数 会发生变化。  

      我不确定 当时哪家 PCB 供应商用于 TIDA-01350。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于设计文件:放置文件在哪里?

    需要这样做:

    指示符 中间 X Y 年中 旋转
    C1 95.0518毫米 22.6822mm 顶部 270
    C2 106.4056毫米 23.0124毫米 顶部 90
    C3 109.0726毫米 22.8854毫米 顶部 270
    R2 109.5996mm 16.6443毫米 底部 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ion:

     您需要的是  TIDA-01350还是 LMH5401EVM? 对于 LMH5401EVM、我可以从之前回复中链接的 Altium 项目轻松生成此文件。 对于 TIDA-01350、我必须找到 Altium 项目、或者另一种方法是对 Gerber 文件进行逆向工程、以便在 Altium 中创建 PCB 文档。  

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我要求使用 TIDA-01350。 这是我要订购的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ion:

     好了、我今天会深入了解这件事、并很快与您联系。

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我仍期待收到 TIDA-01350的放置文件。  

    谢谢。

    域  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ion:

     很抱歉耽误你的时间。 我找到了。 帮助创建原始 PCB 文档的 CAM 文件。  

     附加的是。 TIDA-01350中 Altium 项目的 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01350_5F00_E2.PcbDoc

    谢谢!
    西马