This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试安装 PSpice 仿真工具、但收到错误后会显示许多器件正在尝试连接。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372102/pspice-for-ti-trying-to-install-the-pspice-simulation-tools-but-ther-es-an-error-it-says-acces-limit-oo-many-devices-are-attempting-to-connect

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

编号:CS2369594
联系人:Oscar  

简短描述:尝试连接的设备过多
电子邮件:oscar.castiblanco@cubic.com
公司:立方
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详细信息或备注:

 尝试安装 PSpice 仿真工具、但一旦出错、则表示许多器件尝试连接时都受到限制。

我想是因为它安装在旧 PC 上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以禁用所有安装? 这样就可以自由地安装在新计算机上、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    是的、我可以禁用所有安装。 我要将其提交。 我们将在下周早些时候完成培训、完成培训后我会在这里发布培训内容。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到了惊人的响应时间。

    安装被禁用。 您可以继续进行新安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很多三峰,太棒了