工具与软件:
大家好。 我是韩国的 Jaeseong Lim。
我将设计10kW 三相交流/直流2级转换器、因此我将参考 TIDA-01606。 我认为这会对我有很大帮助。 我很感激。
但我对 TIDA-01606原理图有三个问题。
(1)电网电压感应器件。 (请参考下图,TIDA-01606_Powercard 表4,共7页)

据我所知、PH_B 和 NEU 的接地端为 PGND、而运算放大器(OPA4350UA)的接地端为 GND。 由于两个接地端不同、是否可以这样检测电网电压?
这不是运算放大器的输入引脚有问题吗?
(2) PGND 和 GND 之间的隔离 (请参考下图,TIDA-01606_Powercard 表 2,共7页)

它可能类似于问题(1)。 我想知道为什么 PGND 和 GND 通过电容器(C130)进行绝缘
是为了安全吗? 或者在噪声方面是否有任何优势?
我知道、某些应用使用单点接地、这意味着单个接地和电源接地通过单点连接。
单点接地是否有任何问题?
(3) AMC1306M05DWVR 功能。 (请参考下图,TIDA-01606_Powercard 表 3 ,共7页)

逆变器或转换器中的逆变器设计。 我们需要电网电压和电网电流。
我知道可以测量电网电压、逆变器电压和电网电流的电路。
但我真的不明白这个 IC 会做什么。 是否有可能对其进行粗略的解释?
我想知道该 IC 是否必须是必需的。
我想有很多问题。 我很抱歉。
请回答这些问题。
我希望你做得好。
谢谢。