This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8877:PCB 文件

Guru**** 2831585 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, PMP8877, PMP4435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1369308/pmp8877-pcb-file

器件型号:PMP8877
主题中讨论的其他器件:PMP23340UCD、、 PMP4435

工具与软件:

您能否 分享此 DC/DC 的光绘文件或 PADS 文件? 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    请分享客户姓名和您的联系信息。 客户无法利用 TI.com 上现有文件的原因是否存在?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的联系。 我们的客户是 Uphoton。 无法打开 TI.com 上现有的 Gerber 文件(也由一些其他用户报告)。

    此致、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    这是一个古老的设计。 我们需要一些时间来查看是否可以检索文件。 请给我们几天时间。

    再说一次、您知道为什么原理图 PDF 文件不够吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    此设计中有一个平面变压器、它是其中的一个重要部分。 为了更好地理解这个设计、布局信息会很有帮助。

    此致、


    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    好的。 规格。  请给我们几天时间来找到正确的文件。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    我们仍在查找 PMP8877的设计文件。 同时、您还可以查看 PMP4435和 PMP23340UCD 参考设计。 两种参考设计都使用 UCD 和平面变压器。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ning 和 Jonathan、

    感谢您提供这些反馈。 我先看一下 PMP4435和 PMP23340UCD。

    谢谢、


    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi:

    以下是 PMP8877的设计文件。 该设计使用 PADS、这是 TI 在 Altium 之前使用的 PCB 设计软件。

    e2e.ti.com/.../PMP8877_5F00_PCB_5F00_SCH_5F00_18thbrick.zip

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan 和 Ning、

    非常感谢! 非常感谢您的热情支持。

    此致、

    Qi