This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9431:设计计算

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9431, LM5122, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1371279/pmp9431-design-calculations

器件型号:PMP9431
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5123-Q1PMP

工具与软件:

您好、TI!

我想使用 PMP9431作为稍微修改设计的起点。  您是否曾有机会获得此参考设计的设计电子表格?  在运行计算时、我将得到一些与预期不同的组件值、很高兴看到是什么推动了对其中一些组件的选择。

此外、在将 LM5122替换为 LM5123-Q1时、有什么需要注意的重要事项吗?  我们想使用5123的展频特性、5122通常是直接插入的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben、很遗憾、由于这是一个较旧的设计、而且工程师已不在 TI、我们没有此电子表格。 但是、我建议通过计算器使用 LM5123-Q1的电子表格和基本元件选型/值。 我建议利用 PMP 参考设计来帮助您对电路板进行布局。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    谢谢你。  感谢您深入了解它。

    此致、