This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010087:如何与其他 EVM 配置 TIDA-010087

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010087, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368306/tida-010087-how-to-configure-tida-010087-with-other-evms

器件型号:TIDA-010087
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对 TIDA010087感兴趣。

他们希望获得 TIDA-010087的电路板。

我认为这是不可能的、因为参考设计只是一个电路示例。

我想使用其他 EVM 来配置它、您能告诉我应该使用哪些 EVM 吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi-San:

    TIDA-010087参考设计与  可以从 TI store 购买的 TMDSCNCD280039C 控制卡配合使用。 请参阅 设计指南 以了解设置。

    您的情况是什么? 如果您需要降压转换器 EVM、可以从 TIDM-DC-DC-BUCK、 LM5171EVM-BIDIR 和 LM5146-Q1-EVM12V 等 TI store 订购

    此致、

    沙乌里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaury:

    感谢您的答复。

    我们将使用 TIDA-010087中使用的 TMDSCNCD280039C、客户将考虑使用其他电路。

    我还将与客户分享您介绍的电源。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shinichi-San! 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。