This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试仿真 DRV8304时出现错误(ORPSIM-15138)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1360150/pspice-for-ti-error-orpsim-15138-during-the-attempt-to-simulate-a-drv8304

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、我不熟悉 PSpice for TI、通常仿真经验很少。 为了进行测试、我想对简单地开关 MOSFET 的 DRV 8304进行仿真。 我已经能够在论坛的帮助下修复一些错误、但我尚未找到有关当前错误的任何信息。 在瞬态分析中、错误为15138收敛问题。 此外、还有其他一些警告。 该项目已附加。
提前感谢您的任何帮助。

e2e.ti.com/.../DRV_5F00_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mika:

    在发布示例设计/仿真配置文件时可能会出现问题。 我已经把它放回到系统中。

    在该电路可用后、您就可以在 PSpice for TI 中打开基准电路。 这将让您了解该产品线如何建议如何偏置等电路以实现良好的性能。

    我要将这个票证重新分配给他们、以获得进一步的支持。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我再次下载了 DRV PSpice 模型、并想对示例进行仿真。 尽管我使用了确切的默认设置、但我得到收敛错误。
    你们这边有什么新闻吗?
    米卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mika、

    让我和 David 谈谈这份出版物的状态。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mika、

    此问题是否已得到解决?  我认为 PSPICE 模型出版物已经解决。

    此致!

    阿克沙伊