This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:TIDA-01063罗氏线圈和积分器的输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372803/tida-01063-tida-01063-output-of-rogwski-coil-and-the-integrator

器件型号:TIDA-01063
主题中讨论的其他器件:INA188

工具与软件:

我对此设计有疑问。

表7中 μV 了 PCB Rogowski 线圈输入为10.7k Ω 至1.07mV (对于10A 和100A)。 VBIAS 也设置为1.25V。

选择100 Ω 作为 RG。 因此、 INA188的增益为1+(500k/100)= 501。

因此、IN88 用于测量     正弦电流的输出应为(+/- 1.07mV * 501)+1.25=+/- 0.53607V +1.25V =+1.78607和+ 0.71393 (正峰值为1.7807V、正弦电流负峰值为0.71393V)。

然而、在表8中、 INA188输出(TP3–TP5)写入  0.5328mV (RMS)交流耦合。 这是一个拼写错误吗?

此致、

Mohammad Rastegar。

德克萨斯大学达拉斯分校博士学位。