This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:电压模式的仿真问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372186/ucc28c40-simulation-problems-with-voltage-mode

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我正在使用 TINA-TI 中的 UCC28C40芯片。 从图中可以看出该设计的目标是将540v DC 的输入电压更改为28V DC 的输出电压。这可以正确实现、但只要输入电压稍有变化、例如变为600V DC、所需的28V DC 就无法在输出端实现、而是24V DC。
我已经对系统的每个部分进行了几个星期的分析、但我没有看到错误。 请帮帮我。 看来反馈做的很好、反激效果很好、芯片好像没问题。 我附上该系统的照片和使用600V DC 获得的图形的截图。

提前感谢、
亚洲

仿真文件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Prueba08_5F00_Chip.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您连接的 TINA 仿真文件不会生成任何输出。 请附上可生成您在 E2E 帖子中显示的波形的工作设计?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8765.Prueba08_5F00_Chip.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 被过滤。 尝试降低 RC 滤波器转角频率。 确保光耦合器正确偏置。 验证 CS、COMP 和 FB 是否全部符合预期。

    史蒂夫