This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880INVERTEREVM:北美

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372552/ucc5880inverterevm-na

器件型号:UCC5880INVERTEREVM

工具与软件:

我是来自 Magna Powertrain GmbH 印度办事处的 Amit。 我在硬件可靠性和安全领域工作。
目前、我正在根据 IEC 62380标准对高压(HV)逆变器进行可靠性评估。
我需要一些与此评估中使用的元件相关的信息。
 
具体来说、我需要  德州仪器(TI)制造以下 IC 所涉及的晶体管数量:
 
这些组件包括:
 
  1.  ALM2402FQPWPRQ
  2. AMC1035QDRQ1
  3. DRV3245BQPHPRQ1
  4. DRV3901QDGQRQ1
  5. LM76202QPWPRQ1
  6. REF4132B40DBVRQ1
  7. TLV3202AQDGKRQ1
  8. INA199C1QDCKRQ1
  9. LM393LVQDRQ1
  10. LM2903BQDRQ1
  11. TL331BQDBVRQ1
  12. LM25180QNGURQ1
  13. LM51551QDSSRQ1
  14. TPS7A1601-Q1
  15. ISO7763FQDWRQ1
  16. TCAN1044ADRQ1
 
 
非常感谢您在提供此信息时提供的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您联系 E2E。  

    由于这个问题与系统设计无关并且涉及专有信息、请将此申请提交给我们的客户支持中心 以获得最高效的支持: https://www.ti.com/info/customer-support.html 

    此致、

    丹尼尔·诺伍德