This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00940:UCC28881DR 设计的 CLC 滤波器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372566/tida-00940-clc-filter-of-ucc28881dr-design

器件型号:TIDA-00940

工具与软件:

您好!

TIDA-00940的输入端具有 π 型滤波器。

我在设计中重复使用此电路、但我想知道电感器的额定电压如何影响本设计中选择的电感器。

大多数情况下、我们不检查电感器的额定电压、因为我们主要关心电感器的额定电流和饱和电流等参数。

我知道输入支持高达380V 直流电压。

我需要确保电感器可以支持其上的这么大电压、还是需要考虑其上的实际压降?

请分享电感滤波器选择和设计的相关详细信息。

阿马勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    感谢您的提问、我们将 在明天向您提供一些反馈

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal

     对于 L1、无需考虑压降、因为 L1和 C7的时间常量很小、因此 C6上的电压几乎与 C7上的电压相同、这意味着 L1上的电压非常小。

    但对于 L2、您应考虑施加 在此降压电感器上的电压、请参阅以下电感器规格、该规格满足400V 电压。

    此致

    海利