This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11302:在确定 EMI 滤波器元件尺寸方面需要支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11302, TIDA-00940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372904/pmp11302-need-support-in-emi-filter-component-sizing

器件型号:PMP11302
主题中讨论的其他器件: TIDA-00940

工具与软件:

您好!

我在输入端配有 π 型滤波器、用于我的 PMP11302 Re 设计的噪声抑制。 借助 TIDA-00940、我计算了这些值并很高兴地通知我们滤波器工作良好。

CLC 滤波器能够为 EN55011 B 类标准提供至少15dB 的裕度。  

  1. 此处我担心的是设计中所用电感器的大小。 我主要关心的是要用于 π 型滤波器的电感器的额定电压。 我是否需要选择高额定电压的电感器? 我是否应该预计它两端会出现高压降?
  2. 我的下一个问题与输出电感器有关。 此查询也表示该电感器。 我们这里是否需要额定高电压的电感器、因为在特定时间内、电感器一端的峰值电压会暴露在整个输入电压下。

请分享有关这两个问题的必要详细信息。

Amal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您联系我们。 对于您的两种电感器选择、务必记住大多数电感器的工作方式是阻止电流、而不是通过高压感应。 几乎所有商业电感器只需几伏甚至几十伏即可正常使用、无需担心。 因此、对于大多数应用、电感器额定电压不是问题。 因为匝数至匝数电压不是值得关注的原因。  

    对于在高压线路电压下工作或通过绕组上的高电压感应工作的应用、有必要考虑电感绕组的可能击穿。  高于最大额定值的电压可能会导致各匝之间短路、通过绝缘层短路、或从绕组到磁芯或框架短路。 因此、设计电感器时需要考虑这些因素。 阻抗压降会出现、具体取决于直流串联电阻。

    此致、

    Harish