This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 访问密钥错误-尝试使用同一访问密钥连接的计算机太多

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1371084/pspice-for-ti-pspice-access-key-error---too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

你好,我看到其他有关这个的帖子,但我有相同的问题。  我已经在其他机器上安装了它,但我不知道有多少。

它注册到 w.hinojosa@hiantechnologies.co.uk

 

是否需要重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    可以禁用所有安装吗? 这将释放在新计算机上安装和/或在现有计算机上重新安装的能力。

    您最多可以安装3个不同的安装。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David、我的工作使用多台 PC、是否可以保留最后使用的3台 PC? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    每个电子邮件/TI 帐户最多安装3次。

    因此、如果您有同事、则他们可以获取 TI 帐户并在其他 PC 上安装 PSpice for TI。

    我希望解决方法有所帮助、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很完美、我只需要连接前面提到的3个安装。 请停用连接的最后3台 PC 以外的所有 PC。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    为了避免引起任何问题、您能否向我提供您要保留的计算机的名称?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道你的名字是什么意思 您能看到哪些名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设备设置中查看 PC 名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猎户座和外星人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将要求 ORION 和 Alien 保留并禁用其他计算机安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    未找到名为 Alien 的 PC。

    以下是为 PSpice for TI 安装注册的内容:

    57751   "william 笔记本电脑""00155d5ab891"         
    102175"ORION"              "f02f74dfc887"
    194135 "XPS"    "00155d234dbc.

    禁用哪些、保留哪些?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请继续操作。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已输入禁用 XPS 和 William 笔记本电脑的请求

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XPS 和 William 笔记本电脑已禁用。 您可以立即安装全新版本的 PSpice for TI。

    David