This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:电路板输入电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1372824/tida-020047-board-input-voltage

器件型号:TIDA-020047
Thread 中讨论的其他器件:LM62460-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我想知道是否可以为电路板 TIDA 020047供电、使用24V 而非12V、如  TI 文档中所述。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    此电路板专为12V 的标称输入而设计。  然而、前置稳压器(LM62460-Q1)的输入范围为3V 至36V。  在24V 时、28V TVS (D9)可能开始导通。  您可能需要提高或消除 TVS 的电压。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    感谢您的回答。 因此,在这种情况下,我将尝试不删除 D9和如果不工作,我将删除它.