This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:CC/CV 转换器

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373219/tps40210-cc-cv-converter

器件型号:TPS40210

工具与软件:

我想设计用于电池充电的 CC/CV 直流/直流充电转换器。 我使用 webntech 进行相同的设计。 但我没有看到选择 CC/CV 的选项。 它仅显示 CV 设计。 我也是一样的。"  我的输入为11-14V、输出为12V、5.1A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是否已经搜索过我们的参考设计:例如:

    TI 参考设计库

    您可能会找到非常符合您要求的设计。

    此致、

     Stefan