This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:主变压器(T100)的详细信息和规格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373225/pmp22951-details-and-specification-for-main-transformer-t100

器件型号:PMP22951

工具与软件:

您好!

请分享参考设计 PMP22951中使用的主 PSFB 变压器(T100)的详细信息和规格。  

主变压器具有参考符号- T100、器件型号- P-20026、制造商- Delta。

此致、

Nishant S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    这是一个拼写错误。 PMP22951中使用的变压器为 PAT6289NL。 下面是数据表。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/PAT6289NL-MX7.pdf

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。  
    在变压器的上述数据表中、变压器额定功率为2.7kW、额定输出电压为48V。  
    它与 PMP22951的设计规格不匹配。 (54V、3kW)。
    请您确认一次吗?

    此致、  

    Nishant S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    PAT6289NL 是正确的变压器。 这只是产品说明书上的一个拼写错误。

    此致、

    Ben Lough