This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:CAN##39;t 访问 SLUP348的链接

Guru**** 2548900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1370589/pmp8740-can-t-access-link-to-slup348

器件型号:PMP8740

工具与软件:

大家好、我对这篇文章电源设计研讨会感兴趣:

但是 https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf 链接 对我来说是无效的。  它只是被卡住重新加载"提交表单 Login.TI.com ".
我已经登录。

我知道以前也发生过类似的事情。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    很抱歉我们延迟回复、如果您能够访问文档、我只是尝试了您的链接、它对我来说没问题。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能是我的添加阻止程序,但我尝试禁用它为这个网站,仍然没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、请给我发送一封电子邮件、我会将文档发送给您。

    r-taylor2@ti.com