This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:功能评估

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050074, LMG3622, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373039/tida-050074-function-evaluate

器件型号:TIDA-050074
主题中讨论的其他器件: LMG3622LMG2610

工具与软件:

您好!

我是否 可以知道 TIDA-050074可以支持以下 功能? 谢谢!

对应

非线性

强制/
可选

V.

智能电源

支持可编程电源(PPS)

M

在连接到设备时、PD IC 可以 Re 动态分配每个端口的输出功率(不超过硬件设计的限制)

M

允许用户设置具有固定最大功率的特定端口、并且不能根据规则进行调整。

M

用户可配置的初始分布规则:例如3端口分布规则:用户可以选择(1) 100W/65W/20W (2) 100W/45W/45W (3) 65W/65W/65W

o

充电器的充电信息

DC-IN 状态

o

PD 输出状态

o

"每个端口"的充电信息

动态实时最大值 瓦特

M

与设备协商的协议和 PD 配置文件:如 PD 3.0 20V*5A

M

实时电压

M

实时安培

M

实时功率

M

保护信息

充电器的结温

M

实时直流输入电流

o

实时直流输入电压

o

保护报告/标志

充电器过热

M

充电器过流

o

充电器电压不规则

o

充电器异常/故障

o

过流

M

端口电压不规则

o

端口异常/故障:如短路

o

充电器/端口恢复消息

o

充电信息日志

o

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    TIDA-050074只是一种电源转换器参考设计、旨在展示 LMG3622和 LMG2610器件的效率、开关和热性能。 它未在市场上作为消费者就绪型器件、因此不符合上述的大部分要求。  

    该参考设计包括交流/直流升压 PFC 级和隔离式直流/直流非对称半桥反激级。 该设计的输出端没有 USB-C PD 控制器或 USB-C 端口。  

    此致、

    John