This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装时出错-2008

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374537/pspice-for-ti-error--2008-on-installation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

在"Cadency"的"用户验证"中输入凭据后、我确实会收到以下错误:"此应用程序遇到内部错误情况。 如需更多帮助、请访问 http://e2e.ti.com(-2008)"

我尝试在 Windows 10和 Windows 11下安装。 相同的误差。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我们以前看到过一次或两次。  

    您的计算机上是否有任何加密狗或端口连接到外围设备? 有时在安装时会生成奇数响应。

    同时、我将请求 Cadence 提供帮助。

    此致、

    David