This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00874:Python 或 Linux

Guru**** 2527400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1373900/tida-00874-python-or-linux

器件型号:TIDA-00874

工具与软件:

您好!

你好。

关于这篇文章(TIDA-00874:要求)、 所提供的软件(我想 PurePath 控制台)是否能够支持我们的需求? 它是否支持 Python 或 Linux 编程?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ray、不知何故、它被分配给我、但我需要找到合适的人来分配它、 因为我不在软件团队中。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨射线, 我几乎确定它不支持 Python ,在与同事检查后,它也不支持 Linux。  

    此致、

    Arash