This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:设计故障。

Guru**** 2596625 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368065/tida-01604-trouble-following-design

器件型号:TIDA-01604
Thread 中讨论的其他器件: SFRA

工具与软件:

我们修改了 TIDA-01604设计、以基于 Altium 项目实现10kW 的功率。

布局、规则等... 同样、我们修改的元件是电感器、用于支持更大的电流(相同的电感)、继电器和具有相同值的输入扼流圈。

 

我们已在具有固定占空比的升压模式下进行了首次开环测试、并且我们在输出端实现了240V 电压测试、没有问题。

 

当我们在输入端使用低电压60V 的电流环路模式时、VBUS 连接中会发生爆炸。 令人惊讶的是没有任何问题。

 

问题可能是什么? Altium 中的间隙规则是否正确?

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的咨询。
    我负责此参考设计的同事将在下周离开办公室。
    现在、我将尝试提供帮助。

    如果您在较低的电压下工作、我不认为余隙是问题、但您可以仔细检查 Altium 项目中的规则。
    您能否准确指出爆炸发生的确切位置。 特定组件上是否存在刻痕?  


    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以看到连接器附近的 Vbus 区域上发生灼伤。 爆炸发生后、我们检查了组件、但没有发现电容器中有任何短路、转换器会继续工作。  

    之后、我们使用 Duty 0.5进行了测试。 VBUS 为120V、电流为1.6A、它可以得到。  

     

    在这里你可以看到一张照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢分享照片。 我看到您的电路板的布局并非完全相同。
    不管怎样、我检查了我们的参考设计的间隙规则、对我来说、这看起来很好。
    丁腈表示网络 HVBUS (DC+)和 PGND (DC-)之间的间隙为50密耳。  
    您能否签入您的生产文件、间隙是否合适?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经检查了 HVBUS (DC+)和 PGND (DC-)之间的间隙、我们也有50mil、但根据这些距离、我们不能确定总线为600V 时转换器是否可以正常工作。

    PCB 是否需要接受保形涂层?

    关于爆炸、我们认为我们有一个解释:

    对于 incr_BUILD_2_DC、我们的设置由以下部分组成:

    DC_SOURCE -> TIDA01604 ->电阻器继电器->电阻组

    转换器上电的过程如下:程序转换开始计数、同时 DC_SOURCE 上电、总线预充电、电阻继电器处于关闭状态。 当计数达到100时、我们通过中断手动关闭电阻器继电器、将电阻器组连接到直流总线。

    在计数器达到100且电阻继电器打开(以 ms 为单位)期间、我们观察到总线电压电平非常高、与电流基准无关。 当电阻继电器闭合且电阻组连接到总线时、电压会降低到更正常的水平。

    例如、对于6V 的直流输入、我们观察到总线电压在这短时间内达到58V、占空比饱和至0.1 (如图所示)。 由于输入较高且占空比不饱和、输出可能会变得非常高、并可能导致火花/爆炸。

    您能否向我们推荐此设置的另一种方法、以便我们不对总线上的这些高电压进行实验?

    我不知道我是否自我解释过。 如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为我们已经解决了最后一条消息。

    现在、在 AC 闭环中、我们遇到了以下问题。 我们将输入电压提高到90Vrms。 在75 Vrms 时、继电器关闭、但控制环路不启动。

    我们不会看到任何过压、过流错误。 电路板状态为 NoFault、状态保持在 pwmSwState_positiveZeroCrossing1。

    Anu 建议,提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaquin、

    我将联系该设计的系统专家并给您回复。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、只是想更新此帖子、以便系统专家了解更多信息。

    成功完成构建2后、以 原始常量进行直流电流模式控制。电流得到良好调节、SFRA 获得一个仅使 交叉频率漂移的受控体。 2kHz 在右侧、系统是稳定的、具有良好的增益裕度和相位裕度。

    当我们在交流电流模式控制下尝试该控制器时、我们开始将基准电流设置为0安培、稳压器无法保持该基准电流、我们看到的电流不是正弦电流、因此 VBUS 电压开始以恒定速率增加。

    黄色->输入电压、蓝色-> VBUS 电压、粉色->输入电流。

    提前感谢您的帮助。  

    第页 D 如果在输出端连接一个电阻、则会出现欠压错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在过去几天取得了一些进展。 我们可以控制总线电压、但我们尚未在额定功率下进行测试。 最后一次测试是在16Arms 和510V 的 Vbus 上进行的。我们认为未来控制端不会有更多的问题。  

    关于最大电压和间隙距离,我们仍然有一些疑问, 如果 有人能答复我们将是很好的。

    谢谢!

    Joaquín μ A。