This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740的双路输出设计、2 x 30V、各为30A。

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1371499/pmp8740-dual-output-design-for-pmp8740-2-x-30v-30a-each

器件型号:PMP8740

工具与软件:

尊敬的 Roberto:

对于 PMP8740、我们想知道此设计是否可针对2路 32V 输出(每路输出为30A)进行修改。 根据设计、直到 PFC 级、一切都将相同、但我们必须并联2个相移全桥级以及电压和电流环路。 希望了解您的建议和可行性。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mainak:

    为了确认请求、您需要使用一个 PFC 级(2kW)和两个具有两个分离输出(两个32V @ 30A)的直流/直流级、其中两个输出相互隔离、且输入与 PFC 级的输出并联、对吗?

    在本例中、我看不出任何问题、因为每个直流/直流转换器将共享同一个初级接地。

    如果两个次级侧接地分离、那么您可能需要在两个直流/直流转换器之间添加一种隔离式通信、以防需要访问每个转换器。

    请告诉我这可以回答您的问题。

    谢谢!

    Roberto