This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:尝试使用相同访问密钥连接的设备过多。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374389/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-devices-are-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我正在尝试执行 PSpice for TI 的重新安装。 遗憾的是、设置告诉我"太多设备尝试使用相同的访问密钥进行连接。" 我仅使用一台具有此许可证的计算机。 我必须在过去多次更新/重新安装 PSpice ...

请您为我取消链接/禁用旧安装吗?

非常感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我将输入禁用旧安装的请求、并在完成后在此处回复。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    这是完成的。 您现在可以完成 PSpice for TI 的全新安装。

    新版本包括~ 1000个简单器件(二极管、BJT、MOSFET)。

    David