This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:与客户进行仿真#39;首选 PSFB 控制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1374757/pmp23126-simulation-with-customer-s-preferred-psfb-control

器件型号:PMP23126
Thread 中讨论的其他器件:LMG3422R030

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户一直在考虑将 LMG3422R030用于服务器 PSU。 服务器 PSU 采用 PSFB 控制、其电路原理图与 PMP23126几乎相同。 团队是否可以模拟客户首选的 PSpice for TI PSFB 控制或任何使用 LMG3422R030的控制? 我的客户希望了解特定条件下的能效。 如果是、我将通过电子邮件分享详细信息、因为我不想公开披露客户的信息。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    您可以直接向我发送电子邮件以讨论客户的需求。

    此致、

    Ben Lough